欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第32讲 模具构造入门(七)分断模

  • 2023.01.05 14:38:38
  • 米思米
  • 1093

分断加工使用具有一定宽度的凸模切断材料、使其分离。经常通过分断加工将板材、卷材加工成落料。由于是采用具有一定宽度的凸模进行剪断,分断后左右部分的毛刺方向一致(利用切断在不产生废料的条件下剪断时,左右的毛刺方向相反)。此外,将弯曲或成型加工品分断成2个以制作制件的方法也很多。

用于这种目的的分断模的构造如【图1】所示。加工状态如【图2】所示。

第32讲 模具构造入门(七)分断模

采用分断加工可同时制作左右对称的制件、无方向性要求的制件(如图例中的形状)可一次冲2个,能够提高生产效率。

另一种用法是,为了保持成型加工的加工力的平衡,有时候只能在进行左右对称的成型加工后进行分断。

图例中的形状很简单,实践中也经常分断复杂的成型加工品。在这种加工中,很多凹模都采用配合制件形状的曲面。

分断加工是通过分断来将制件分成2个,因此加工材料不会粘在凸模上,即使不设卸料板也很少发生问题,这也是它的特征之一。根据制件不同,有时候在分断的瞬间,因加工时的侧向力影响,可能向左右飞出。不仅难以回收制件,而且很危险,因此应引起注意。出于防止飞出的目的,利用轻便、简单的卸料板压紧制件的构造比较安全。如果不采用卸料板压紧,加工后的制件分为2个并可向左右轻松移动,制件的回收比较方便,而且冲压作业性也比较好。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities